This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:通过电池/USB 和下拉电阻器驱动关断引脚

Guru**** 2693465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380557/tps7a45-drive-shutdown-pin-with-battery-usb-and-pull-down-resistor

器件型号:TPS7A45

工具与软件:

您好!

我想知道使用8V 电压源(电池)或5V 电压源(USB)驱动关断引脚是否可以正常工作。 此外、该引脚也是 下拉 确保在本装置关闭时稳压器已关闭。

它在数据表中写道:"SHDN 引脚可由5V 逻辑或集电极开路逻辑通过 A 驱动 上拉电阻 . 。 上拉电阻 需要提供集电极开路栅极的上拉电流。"。

我不认为我担心这种情况、但我想知道。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonin:

    这一点不成问题。 我认为上拉电阻器的语言只是规定、只有在 SHDN 使用某个集电极开路逻辑时才需要上拉电阻器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答! 祝你度过美好的一天