This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:为16V-20V 电池寻求双路输出降压转换器建议(12V/5V)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380509/tps65270-seeking-dual-output-buck-converter-recommendation-12v-5v-for-16v-20v-battery

器件型号:TPS65270
主题中讨论的其他器件: TPS62933

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在从事一个需要双路输出降压转换器为12V 直流电机和5V MCU 供电的项目。 电源为16V-20V 电池。 我的优先事项是成本效益和随时可用的组件。

要求:

  • 输入电压:16V 至20V (电池)
  • 输出1:12V、2A 至3A (电机)
  • 输出2:5V、1A 至2A (MCU)
  • 低成本、首选现成组件

研究和问题:

我已经研究过 TI 的降压转换器产品、并曾听说过 TPS65270PWPR。 但是、数据表不提供有关为12V 和5V 配置输出的明确说明。

我的问题:

  1. 是否可以对 TPS65270PWPR 进行配置以满足我的特定电压要求(12V 和5V 输出)? 如果是、您能否提供有关配置过程的指导?
  2. 如果 TPS65270PWPR 不适用、您能否建议替代 TI 降压转换器选项、这些选项可以满足我对具有现成组件的低成本、双路输出解决方案的需求?

其他信息:

  • 我在基本焊接和元件选择方面拥有经验。
  • 项目截止日期即将到来、因此、如果能及时作出反应、将会非常感谢。

感谢您的时间和帮助。

此致、

Dhruvit Bhimani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、还将3路输出通道12v、5V、3V IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    TPS65270的输入范围为4.5-18V。 由于您需要16V 至20V 电压、我认为它不适合您的应用。

    双降压转换器是否是必需的? 我们还提供其他很好的建议、即单降压、但具有成本效益。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucia  

    感谢您的建议、我也打算这么做、
    我需要的最大输入是18V  

    1.12V 输出、具有至少2.5A 至3A 的电流和最少的引脚排列、因此价格和组件数也更少

    2.具有适当1A 输出的5V 输出足够不足1也可以接受、但与上述相同、元件数量较少、引脚最少  

    根据我在您的产品选择器上找到的信息、我已经为上述应用选择了每一个、但如果您能帮助我、我想我错过了一些更便宜的选择。

    此致、

    Dhruvit Bhimani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    如果您更关心价格和元件数量、我推荐 采用 SOT-583封装的单路降压 TPS62933、3.8V 至30V、3A、200kHz 至2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器

    BRS

    卢西亚