This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:SD 关断信号的极性

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380205/lm2665-polarity-of-sd-shutdown-signal

器件型号:LM2665

工具与软件:

SD 关断信号的极性是多少?  文档显示、当 SD 信号接地时、转换器开启。  这样说就明白了。  不过、2016年3月数据表的第6.5节指出、当 SD 低于0.8V 时、器件处于关断模式。  2005年旧的 National Semiconductor LM2665数据表恰好相反。

是不是啊?

Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们将检查此情况、并尽快答复您。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Feng、è re

    感谢您的帮助。

    从技术上讲、说明存在一些错误、请参阅最后一个版本。 EC 表希望显示 SD 的逻辑高电平为2.0V、这表示禁用、SD 的逻辑低电平为0.8V、这表示启用正常运行。

    很抱歉混淆。