This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952 RAM 寄存器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380409/bq76952evm-bq76952-ram-register

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952、、 BQSTUDIO

工具与软件:

您好!  

我在使用 BQ76952EVM、我在 BQ76952 RAM 寄存器方面存在问题。 我不想进行 OTP 编程、因为配置参数尚未 完全就绪。 我可以更改一些参数。

无论如何、技术参考手册表明 Bq76952可由主机配置。 我是通过 Bqstudio 配置的、但在发送复位命令或关断命令时、BQ76952的 RAM 寄存器设置恢复为默认值。

是否有任何方法可以避免将其恢复为默认值?   是否可以在不使用 OTP 的情况下永久完成 CONFIG 更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    进行 OTP 编程是为了防止器件恢复到默认值、没有替代方法。 要执行永久配置、您需要执行 OTP。

    否则、在完全复位或 POR 后、器件将复位回默认值。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    感谢您的帮助。