This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317MQ:请求工作温度和 AEC 状态

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380297/lm317mq-request-for-operating-temp-and-aec-status

器件型号:LM317MQ

工具与软件:

需要了解以下器件的工作温度范围和 AEC 标准:

LM317MQDCYR

还需要 确认器件资质审核报告中是否提及 AEC 状态(Q100、Q101);因此我们可以将其视为相同、或者我们必须联系 TI。

请告诉我们是否有任何用于确认 TI 器件 AEC 状态的标准指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM317MQDCYR 符合较旧的 AEC-Q100标准、并且在相关资格测试之前和之后未进行过温度测试。 因此、我们认为此器件完全符合汽车应用的相关要求。 此部件的工作温度范围为-40至125C。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 是否可以将 LM317MQDCYR 视为符合 AEC-Q100标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在上一次答复中所说的那样、它是符合例外情况的。 如果这还不够、我可以为您推荐可以满足您应用需求的其他器件。

    ~ Aaron