This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:并联连接

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903, TPSM843620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380344/tpsm82903-parallel-connection

器件型号:TPSM82903
Thread 中讨论的其他器件: TPSM843620

工具与软件:

尊敬的专家:

是否可以如所附文件中所示以并行连接方式使用 TPSM82903?
我们想设计一个具有以下条件的电源电路。
VIN = 5.0V
VOUT = 4.2V
Iout =最大6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    此器件不支持可堆叠性。

    为什么不只使用 TPSM843620等6A 器件呢?  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    感谢您的答复!

    我们将考虑 TPSM843620。