This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630保持关闭的时间超过预期

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380584/tps1663-tps16630-stays-off-for-longer-than-expected

器件型号:TPS1663

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个客户使用 TPS16630进行一些测试。 目前它们用于输入电流限制和 OVP。 当他们通过短接电路板输出进行测试时、他们发现、磁通并非立即恢复、而是在初始电流尖峰后保持大约1ms、然后开始回升。

我们在数据表中没有看到这一点、这是否是预期行为? 是否可以采取任何措施来防止它长时间处于关闭状态?

谢谢!

Matthew Bavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthew:

    此输出短路测试还是通电短路测试?  

    您能否检查 Vout 是否将要-ve?

    请分享一些测试波形。

    BR、

    Rakesh