This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电池包的 FAh 跳转到零

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372584/bq40z50-r2-fah-of-the-battery-pack-jump-to-zero

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

工具与软件:

 在某些电池中、FCC 从25Ah 跳至"0"。 已随附日志文件和 GG 文件。 请帮助您找到可能导致 FCC 跳变的原因。 如果您需要任何其他信息、请告知我。

e2e.ti.com/.../2006300927-C0.5-Cycle.csve2e.ti.com/.../2006300927-GG-File-0AH.gg.csve2e.ti.com/.../2006300374-GG-File-0AH.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    我建议使用 GPCRA0工具。  https://www.ti.com/tool/GPCRA0

    使用该工具中更新的参数有望改进电量计报告的内容。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复、对不起、回复晚了。

    这个问题是从现场得到的。 在向客户推荐解决方案之前、我们希望了解这种情况的根本原因。  

    我在查看日志文件时观察到最大误差=101%。 并设置条件标志。 这是否会导致电量计报告的 FAh 值为零/更小值?

    已附加到该主题的日志文件请查看。 此日志文件来自从字段返回的故障电池。

    再次感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uday、

    我需要与固件团队讨论、以确定根本原因的可能性。 请允许我一些时间。

    此致、

    Nick Richards