This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:是否有任何与 TPS26601类似但以逻辑高电平关闭器件的部件?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380158/tps2660-is-there-any-part-similar-to-the-tps26601-but-that-shut-the-device-down-at-logic-high

器件型号:TPS2660
Thread 中讨论的其他器件:TPS1653

工具与软件:

你(们)好

TPS26601采用/SHDN 设计、器件在逻辑低电平时关断。

我们正在搜索 TPS26601等器件、但要关断@逻辑高电平、我们还需要输出放电@器件关断、我不确定 TPS26601是否有输出放电@关断功能

您能为我们推荐一款合适的器件吗?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您可以使用 OVP 来控制该器件。 OVP 引脚上的高电平有效可禁用器件。

    备用器件是 TPS1653、具有用于控制的 EN/

    BR、

    Rakesh