This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:需要 TPS62933ODRLR SOT583原理图和元件 MPN

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379492/tps62933o-tps62933odrlr-sot583-schematic-and-component-mpn-required

器件型号:TPS62933O
主题中讨论的其他器件:TPS62933EVM

工具与软件:

您好!  

我们将要实施 " TPS62933ODRLR SOT583 "  IC。  

我们的规格包括24V 直流输入和5V 3A 直流输出。 请根据这些要求提供原理图和元件值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adi

    您可以使用 WEBENCH 工具帮助进行设计。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们根据 "TPS62933DRLR" IC 的典型应用原理图(请参阅随附的 图1 - TPS62933DRLR IC)和 "TPS62933EVM-129 3A 稳压器评估模块" (请参阅随附的 图2 - TPS62933EVM)中"TPS62933ODRLR  SOT583" IC 的原理图开发了原理图。

    请查看我们的原理图 (请参阅随附的 图3 - TPS62933DorLR)并告知是否 需要更新。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adi

    该电路对我来说很好、只是当 RT 悬空时、6.8uH 电感器的选择基于 FSW=500kHz (请参阅数据表中的表9-1和表10-1)。

    您可以使 R56 nC 并保持电流电感、也可以将 RT 短接至 GND 并选择2.2uH~3.3uH 电感。

    谢谢、此致。