This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:TPS564257 D-CAP 3还是 D-CAP 1?

Guru**** 2584765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380656/tps564257-tps564257-d-cap-3-or-d-cap-1

器件型号:TPS564257

工具与软件:

您好!

我在 TI 网站上的参数搜索中发现 TPS564257被列为 D-CAP、而在数据表中提到了 D-CAP3。

那么、如果是 D-CAP1还是 D-CAP3、请告诉我?

无论哪种方式、我都需要它以15V 作为输入、并提供8V、1.5-2A 的输出以及<10mV p-p 波纹... 是否可以仅使用陶瓷电容器实现? 我有很多并联陶瓷电容器以获得高电容和极低的 ESR。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    其 DCAP3可支持陶瓷电容器。

    BRS

    卢西亚