This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:如果产品输入电压更大

Guru**** 2924650 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379213/lm5185-if-we-have-the-product-with-more-larger-vin

器件型号:LM5185

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户(安徽力古)想购买一款能够满足以下要求的隔离式电源(DC-DC):

输入电压范围:35V-120V

输出功率:10W (5V/2A 或12V/1A)

输出波纹:<5%

Ioutmax:2A

此致!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好- 在此处搜索 TI 参考设计库

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我无法在图书馆中找到推荐的产品、您可以给我一些建议吗? 谢谢。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    如果您尝试准确搜索所需的参数、您将大大减少可能性的数量。 客户通常使用参考设计作为与需求非常接近的"参考"。 如果您可以找到与您的要求完全匹配的选项、则很好、但不太可能。

    我一次输入一个优先级:

    1. Isolated:选中此框
    2. VIN (min):输入48V、因为这是一个常用的电信电压、我们知道它 的范围是36V<VIN<72V
    3. VOUT (标称值):输入5V
    4. IOUT (max):输入2A

    在每个条目后、观察找到的设计数量、如果该数量太小、请取消或更改/修改您的输入以获得更好的结果。 这里 是经过参数过滤的结果、您会看到一些输入接近但未指定为120V、因此功率级中的某些元件可能需要重新考虑120V 输入。

    由于 VIN 引脚的额定绝对最大值仅为105V、因此 LM5185无法直接在120V 电压下运行。 如果仍然可以操作 LM5185进行120V 转换、只需绕过 VIN 引脚、但如果无法利用内部启动、为什么不考虑其他 PWM 控制器?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的答复和建议! 您是否有低于以下规格的推荐 PWM 控制器:

    1.隔离

    2.输入电压范围:35V-120V 直流

    3.输出功率:10W 直流(5V/2A 或12V/1A)

    4.输出波纹:<5%

    5. Ioutmax:2A

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何单个输出8引脚 通用 PWM 均 可用于设计此低功耗反激式转换器。 UCC28C54是一种常见的选择。 另请下载并使用 TI Power Stage Designer 、以帮助了解不同的拓扑结构、包括反激式等。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。 马上获取!