This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020电感器底部 GND 覆铜。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378950/tps63020-tps63020-inductor-bottom-gnd-copper

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: LMR38010

工具与软件:

你(们)好

一些直流/直流转换器在电感器底部有一个 GND 覆铜、如 图11-2所示。

TPS63020 DATASHET 图31在电感器下没有 GND 覆铜。  GND 覆铜在电感器下是否具有不良的 EMI 特性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    这取决于您的实际系统。

    从我这边看、我不想让电感器底部的 GND 来减小寄生电容。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的回答。

    我之前也对 LMR38010电感器提出了相同的问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300281/lmr38010-inductor-gnd-layout

    此时、我们得到的回答是、在电感器下使用 GND 覆铜对于 EMI 是有效的。

    我认为它适用于所有产品。

    每个产品的电感器下方的 GND 覆铜是否会产生良好或不良的 EMI 影响?

    其中、如果在电感器下具有 GND 覆铜、TPS63020是否会具有较差的 EMI?

    为什么数据表中建议的每个产品的电感器 GND 铜布局不同?

    此致、

    Kwon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    连接。 EMI 是一个系统级测试。

    另外、对于不同的应用工程师、他们对这个布局可能有不同的理解。

    但在我这边、我想说电感下的 GND 应该更好、因为我们不确定此布局的实际 EMI 是否不足。 但可以肯定的是、这会降低效率、因为这种布局会产生更高的寄生电容。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的详细解释。

    此致、

    Kwon。