请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A83A 工具与软件:
大家好、团队成员:
我在数据表中看到以下评论。

我的问题是、如何选择合适的输出电容器来获得适当的系统稳定性? 我知道、LDO 是单极架构。 输出电容 ESR 产生的零点是否会提高系统稳定性?
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我在数据表中看到以下评论。

我的问题是、如何选择合适的输出电容器来获得适当的系统稳定性? 我知道、LDO 是单极架构。 输出电容 ESR 产生的零点是否会提高系统稳定性?
此致、
罗伊
嗨、Roy:
尤其是对于我们的一些旧器件、最低 ESR 对于维持 LDO 的稳定性至关重要。 我们的新型器件具有更强大的补偿网络、允许使用低 ESR 电容器(例如陶瓷电容器)进行补偿。
内部 ESR 与输出电容形成一个零点、其频率可通过以下公式计算得出:ZESR = 1/(2 X π X ESR X COUT)。
零点会增加计算频率下的相位裕度、从而使器件在整个频率范围内更加稳定。
根据系统的增益和相位裕度分析以及系统要求、您应该知道所需的补偿网络类型。