This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:需要知道连接负载时 TPS7A0533PDQNT 的静态电流值。

Guru**** 2507015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380152/tps7a05-need-to-know-the-quiescent-current-value-for-tps7a0533pdqnt-when-load-is-connected

器件型号:TPS7A05

工具与软件:

您好!

你好。 虽然 IAM 正在搜索我的项目中所需的 LDO、但我找到了 采用小型封装的 TPS7A05 1-µA 超低 IQ、200mA 低压降稳压器系列。 在本系列下、我使用了 TPS7A0533PDQNT 稳压器、但我需要知道连接负载时该稳压器的静态电流值(200mA)。

此致、

杜尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    下图来自第10页上的 TPS7A05数据表。 从此处开始、 当负载电流= 200mA 时、Ignd 将为≈6uA

    此致、

    Bobby