This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:连接负载时需要知道 LP5907SNX-3.3的静态电流值。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380318/lp5907-need-to-know-the-quiescent-current-value-for-lp5907snx-3-3-when-load-is-connected

器件型号:LP5907

工具与软件:

您好!

我需要知道连接负载(Iout=LDO 250mA)时 LP5907 250mA、低噪声、低 IQ LDO -3.3的静态电流值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    以下来自 LP5907的数据表。 此时、当负载电流为250mA 且器件处于启用状态时、最大 Iq 将为425uA。

    如果器件被禁用、则最大 Iq 将为1uA。

    此致、

    Bobby