This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bq27z561-R2。 Dsg/Chg 电流阈值未读回预期可能的误差?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379419/bq27z561-r2-bq27z561-r2-dsg-chg-current-thresholds-not-reading-back-as-expected-possible-error

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ27Z561

工具与软件:

您好!

尝试手动读取这些数据闪存项目以正确打印和确认其设置。 它们当前的值不会与 bqstudio 读回的值相同(bqstdudi 上的默认值)。 我还没有写这些。

是的,即使在写作后,它们仍然保持不变。 我认为 TRM 中列出的地址实际上不是 TI 的某个人能够确认的地址?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    您能向我确认您是如何写入电量计的、写入的是什么以及如何从电量计中读取数据吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    地址应与 bqStudio 调用的地址匹配。 您可以在使用 bqStudio 发送命令时使用逻辑分析仪来探测通信线路、以此对此进行仔细检查。  

    此致、  

    Jonny。