This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:HCOV 和 HCUV 未恢复/复位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375001/bq27z746-hcov-and-hcuv-are-not-recovering-resetting

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

你好

我们将 BQ27Z746与 bq Studio V.1.3.121和 EV2400 V0.18配合使用

我们刷入了附加的配置文件。 已选择并刷写 Cem ID。 因为我们要记录学习周期以创建黄金映像。 我们已经认识到、正如我们在"CALIBRATION -> Protector Calibration -> OVP and UVP"中所讲的那样、HCOV 和 HCUV 发生了跳闸、但硬件保护器无法恢复。 我们确保恢复状态符合纪录片"BQ27Z746技术参考手册"中提供的要求、但过压硬件保护和欠压硬件保护将不会恢复。 在本例中、HCOV 的延迟低于4V 且为1秒或高于2.9V、HCUV 的延迟为1秒

只有在使用 Reset()或取出电池时、我们才能重置跳闸状态。 但从长远来看、这不应该是这样做的。

我附加了状态寄存器。 希望它有所帮助。

e2e.ti.com/.../LS_5F00_BMS_5F00_Board3.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否还可以附加显示此行为的完整 bqStudio 日志文件?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony

    就是这个、 我向电池接头施加了电源。 因此我能够触发 HCOV。 之后我把电压调低了。 然后我等待大约10秒 然后、我触发 HCUV 并接通电压。 然后我又等了约10秒。

    e2e.ti.com/.../bplog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!  

    谢谢发送、我同意 HCOV 和 HCUV 应该正在恢复。 我已在 EVM 上使用默认的硬件保护功能进行了此尝试、并且观察到位已按预期设置和取消设置。 您是否在多个器件上看到过这种行为? 此外、您能否为我提供该测量仪表的.srec 文件、以便我将您的配置上传到我的 EVM 上?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了多个 PCB、都有相同的问题、但如果我测试一个新 PCB 时没有闪烁或更改顺序相同的内容、HCUV HCOV 确实会恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny 我很抱歉地告诉你,但我不是 Abel 上传.srec 文件。 我现在进行了测试、我可以上传.gg.csv 文件和图片、但不知何故、.srec 文件 doe 未出现在编辑器中。
    是否有其他方法可以发送给您的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!  

    您应该能够压缩.srec 文件并在此处共享。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1746_5F00_0_5F00_01_2D00_bq27z746.zip

    Jonny 您好
    感谢您指出这一点
    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel、  

    看起来您链接的 zip 文件只有一个.bqz 文件、而不是.srec 文件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1016.1746_5F00_0_5F00_01_2D00_bq27z746.zip

    Jonny 您好
    我对这种疏忽感到非常遗憾。

    此致 Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!  

    在我查看此内容时、预计会有延迟的响应。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!  

    我已经上传了您发送的.srec、并且我在 EVM 上经历了类似的行为。 上传默认的.srec 后、我可以实现预期的行为。 您的配置可能已损坏。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好
    我已经厌倦了我们的旧备份.gg.csv 文件。 事实证明这个是正常工作的。 因此、我逐字节更改为我们所拥有的"broked".gg.csv 文件、直到电路板损坏为止。
    事实上、在"Settings/Protection/Enabled Protections D"中、我们增加了0c 的值。  cc 值起作用。 为什么2个 RSVD_1位被清除我们不知道。
    我来确认一下。
    每个 RSVD 位必须为0、而 RSVD_1位必须为1是否正确?
    为什么用户有权访问禁用器件且未被固件或软件阻止的位?
    为什么这2位能够阻止从 HCOV 和 HCUV 恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好手册、  

    我将默认.srec 文件编程到我的 EVM 中、而 Enabled Protections D 默认为0xCC。 这让我相信在某些时候、这些保留位在您的配置上被无意中更改了。 请确保您没有更改任何保留位、因为更改这些位会更改电量监测计的行为。  

    此致、  

    Jonny。