This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:UAV 应用的替代产品

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70840-Q1, LM5576, LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381024/lm5576-replacement-for-uav-application

器件型号:LM5576
主题中讨论的其他器件: LM5013-Q1、LM70840-Q1

工具与软件:

您好、我们正在寻找 LM5576 IC 的替代器件、我们已经使用了一段时间、而且许多 UAV 电源模块中都使用该器件、将14节锂电池降压到5.3V @ 3A。我们的目标是提供具有同步整流和/或减少引脚数的器件并具有较小的无源器件(客户不希望转换器输出端有电解电容)

我们的要求:

输入电压 最大60.9V (14S LiHV)  
输出   5.3V、2/2.5A 持续电流;最大电流为3A
用例 农业无人机

我们可以使用降压控制器并根据需要具有外部开关设置、任何解决方案的驱动因素都是更少的热耗散和较小的解决方案尺寸。 我们已经了解过 LM5013-Q1、但似乎缺货。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 LM76002/LM76003  、两个器件的建议工作 VIN 电压均为60V。 我们最新的器件 LM70840-Q1的 建议工作 VIN 电压为80V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、LM70840-Q1似乎缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件上周刚刚发布、您可以在此时申请样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!