This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:是否在推荐尺寸内的阻焊层上粘贴? -优点和可能的问题?

Guru**** 2537450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377578/tps92200d1evm-paste-over-solder-mask-in-recommended-footprint---advantages-and-possible-concerns

器件型号:TPS92200D1EVM

工具与软件:

您好、我已经使用 TPS92200D1RXLR 检查了一个电路、参考了数据表第34页和35页、并与提供的封装进行了比较、我注意到在数据表和封装板上、我建议使用焊盘中的两个焊盘在阻焊层开孔处涂抹膏。 这有什么优点呢? 这是否仅仅是由于焊盘间距;是否是为了防止在回流期间实现这一点的两个边缘焊盘短路? 这似乎是这样的情况,但我想确保我是正确的这一点,因为这种方法似乎相当非传统或至少是外国我. 如果我采用此推荐方法(通常仅在阻焊层开孔的区域使用焊锡膏)、在制造过程中是否还需要注意其他事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathon、您好!

    06/20-06/24 我们的专家 将 离开办公室,并于06-25恢复工作。 他/她将再次回复办公室。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathon、您好!

    很抱歉迟到了响应。

    我将检查此问题、得出结果后立即告知您。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathon、您好!

    我 咨询了我们的专家、得到了以下答案。

    引脚1和引脚6的模板经过偏移以 降低焊接桥接风险。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了;感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathon、您好!

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven