This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:TPS629210输入和输出电压之间的最小电压差是多少

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380938/tps629210-what-is-the-minimum-voltage-difference-between-input-and-output-voltage-of-tps629210

器件型号:TPS629210

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

是否有任何有关 TPS629210输入和输出电压之间的最小电压差的信息? 如果输出为3.3V、那么最小输入电压是多少?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    该器件能够在100%占空比模式下工作、这意味着 VIN = VIN+IOUT VOUT (RDS_ON+R_L)。

    谢谢

    Colin