This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:原理图和 PCB 审阅

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380141/tpsm82903-schematic-and-pcb-review

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

您好!  

我们打算设计一个极其紧凑的5V 模块、用于纳米级四通道 UAV。

参数如下:

输入电压 2S LiHV 电池、最大电压8.4V
输出电压   5V
输出电流 标称值2A、最大值2.7A
冷却 有限的自然对流

为此、我们在电源设计器的帮助下设计了:

-使用 Vset 而不是 FB

-无 Vout 放电

-无 PG

e2e.ti.com/.../uBTIschValidation.pdf

原理图文件----^

e2e.ti.com/.../uBallLayersPCB.pdf

PCB All Layers --^

e2e.ti.com/.../uBindLayersPCB.pdf

PCB individual Layers --^

3D 视图  

如需更改内容、请提供任何建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在这些日子里检查并回复您。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    展望未来!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我的角度来看、这是一个很好的设计

    但存在此类电路、看起来与我们的模块没有连接。 您使用它的函数是什么?

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    这只是一种粗略的电压传感器、我们的应用需要该传感器来指示输入电压、并将其用于具有安装在系统其他位置的电流传感器的电池 SoC。 正确指出、这与降压模块无关。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 这很好!

    谢谢!

    Colin