This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R2 Recovery 高温(适用于 COV)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379788/bq78350-r1a-bq78350-r2-recovery-high-temp-for-cov

器件型号:BQ78350-R1A

工具与软件:

您好!  

我在 BMS 中使用 BQ78350-R2、 在 COV 恢复电压定义方面存在问题。   

我想知道如何将 COV 恢复电压设置为不同的温度范围、  

以下哪一项值​​对应于恢复高温? 它是否对应于 TS4?

需要将 COV 恢复值设置为3333 (温度为45度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    这将是 t3标志、我在下面附上了一个屏幕截图。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Siddharth、  

    这是 bq78350-R2的温度范围图、我不这么认为、因为   R2版本中有6个温度范围。 请查看   bq78350-R2器件附录(Slubm6)。 第3.2.1节、

    对于 Bq78350-R2、是否有包含这6个温度范围的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    抱歉、我没有注意到确切的器件型号。 我找不到 R2 TRM 的附录、但我可以为使用相同温度范围的不同电量计找到这个附录。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:  

    我想,我不会骗你的。" 该图有2个区域用于标准温度;标准温度低和高。 哪一个代表恢复标准温度?

    这些温度值是否合适?  您能检查一下吗?  默认值要 好于我的值。  我可能犯了一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    该图显示了 T2和 T3之间的3个区域。 因此、您的标准恢复选项包括标准低和高。

    如果使用的是自定义值、您的值看起来是正确的。 只要您的温度范围符合我之前发送的图表、您的温度值就应该起作用。

    此致、

    Siddharth