This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在同一 PCB 上堆叠两个 AFE 和 MCU 时的布局注意事项

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381068/bq79616-q1-layout-considerations-for-stacking-two-afes-and-mcu-on-the-same-pcb

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

嗨、TI 专家!

我们将在同一 PCB 上堆叠两个 BQ79616 AFE 以及 MCU。

因此、我们面临 PCB 布局问题、因为我们必须违反 AFE 数据表中提到的关于菊花链引脚 COMHP/HN 和 COMLP/LN 禁止区域的布局指南。 我们面临着将 TX/RX 引脚路由到 MCU 而不与菊花链交叉的挑战。

TI 是否为同一电路板上的两个 AFE 和 MCU 提供了任何设计参考/示例或文档。

请您提供相关帮助。

谢谢、此致

Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ibrahim、


    我不知道有一个参考设计、在同一个 PCB 上针对您的系统级设计实现了两个 IC。

    我很好奇、为什么会出现这种问题? 您只需将 RX 和 TX 从 MCU 路由到桥接器件(无论是 BQ79600还是 BQ79616)。

    路由问题出在哪里?

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    我们不使用桥接器件、因此在 AFE 和 MCU 之间使用 UART 进行通信。

    因此、当我们按照菊花链线路布局指南中的建议在 PCB 上实现禁止区域时、在菊花链线路不受影响的情况下很难将 RX 引脚和 TX 引脚路由到 MCU。 因为即使在其它层上布置通信线路也不建议在指导原则中使用。

    希望您的宝贵响应也一样。

    谢谢。此致

    Ibrahim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed:

    我可以看到布局中有问题吗? 另外、如果您能标注一些信息、以便我能够了解我正在查看的内容、那就太棒了。  


    此致!

       昆廷