This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:应用自定义工具配置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS25751, TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379530/tps65987ddk-application-customization-tool-configuration

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS25751TUSB542

工具与软件:

您好!  

我想使用应用程序自定义工具来配置 TPS65987DDK PD 控制器、但从未使用过。 我已在 USB HUB 项目中使用过 TPS65987DDK、它将处于 DRP 模式(具有电源交换功能)。 应该更改哪些参数? 您有什么建议?

谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    一位专家将很快回来。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议您首先观看我们有关使用此配置工具的视频系列。 这将是了解该工具的重要起点。 本视频系列中还概述了基本概念。  

    https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你的答复,是的,我以前看过它们,但它们是基本的概念,你告诉。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已使用 TPS65987DDK 构建硬件? 如果您尚未构建硬件、并且不需要 DisplayPort、我建议将其旋转到 TPS25751。 这是一种更简单的 PD 控制器、具有更易于使用的 GUI。 它可以是 DRP、同时还支持 USB2和 USB3数据速度。 查看上面的方框图、您会将 TPS65987DDK 替换为 TPS25751、其他一切都将保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我已经构建了硬件、可以使用了。 我已经尝试了多种配置、但 USB 集线器没有响应。 这就是我希望确保配置正常的原因。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪种 USB 集线器? 遗憾的是、PD 控制器在 USB 集线器枚举中并没有真正发挥作用。 在此设置中、 TPS65987DDK 实际上只控制 TUSB542的功率电平、电源方向和极性。 如果一切看起来正常、那么我要检查 TUSB542和集线器的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将 USB5734用作 USB 集线器。 如果您愿意、我可以与您分享原理图、也可以尝试向您解释我的观察结果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很遗憾、我们无法针对  USB5734提供任何帮助。 如果您分享设计的原理图、我们可以检查 TPS65987DDK 和 TUSB542