This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:带有可更换电池的 BMS -有关浮动接地的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379647/bq76942-bms-with-replaceable-batteries---concerns-about-floating-ground

器件型号:BQ76942

工具与软件:

大家好、我们的设计使用 BQ76942来管理7节磷酸铁锂电池包。  

BQ76942 位于产品的 PCB 上、而电池组(仅限裸电池和热敏电阻)可以移除和更换。 它通过两个插头连接到 PCB:

  1. 一个用于承载电池电流的2引脚电源插头、和
  2. 一个10引脚平衡插头、用于将每个电芯连接到 BQ76942 (以及热敏电阻)。

这就是问题所在。 在下面的简化原理图中可以看到、如果在电源插头之前插入平衡插头、则 PCB 的接地网尚未连接到 BAT-。

这意味着 VC0、VC1、VC2等将连接到电池电芯电压、而 BQ76942在 VSS 处具有悬空/未定义的值。

数据表指出、仅当 VC0处的电压保持接近 VSS 时、才支持随机电池连接。 如果在电源插头之前连接平衡插头、则将违反此条件。

为了避免这种情况、我在下面添加了470R 电阻器。 我添加了一个电阻器(而不是0r 跳线或网带)、因为我担心在2个位置接地(连接电源插头后)、从而形成接地环路。

我的问题是:这是一个很好的解决方案吗? 我们在以下电路(使用470R 电阻器)的原型上遇到了一些故障。 BQ76942停止通过 I2C 进行响应、因此似乎没有故障、 我们不知道是什么原因造成了这种情况。 该电阻器是否应该改为0r 跳线(即我的接地环路是否不会有问题?)、或者现有设置看起来正常、故障是 由其他因素引起的?

欢迎针对此设计的任何其它反馈/建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用0Ω 电阻器、看看这是否有用。 最好先连接电源插头、然后连接平衡插头。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道最好先连接电源插头、但该设计需要稳健、因为 最终用户无法控制。

    我将尝试使用0r 电阻器。 您是否认为在两点接地可能存在任何问题? (通过0R 电阻器和电源插头)。 我根据经验知道、这可以在音频应用中拾取 EMF、但在这里可以吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ769x2常见问题解答文档中指出:

    VC0和 VSS 之间的网络连接电阻器或0欧姆电阻器是否会使平衡电阻器短路? 或者这应该是指将平衡电阻器后面的网络连接/电阻器连接到 VSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将两点接地应该不会出现问题。  

    0Ω 电阻器不应使电芯平衡电阻器短路。 电流从 VC0引脚流向电芯平衡电阻器、然后流向接地端。

    您将需要在配置中进行测试以确认。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将建议的0r 电阻器绘制到上图可以看出、除非我误解了什么、否则 VC0平衡电阻器将短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    0欧姆电阻器不会直接位于 VC0引脚上、它会恰好位于平衡电阻器之后、位于类似于470欧姆电阻器的位置。

    要尝试执行的主要操作是 VC0引脚是低压引脚、因此它比其他引脚更容易损坏。 0欧姆将确保其保持靠近 VSS。

    现在、我刚才想了一些。 在器件最初通电时、需要将 VC10连接到与 BAT 引脚相同的节点。 VC10用于电池组顶部电压测量、默认情况下、如果测得的电压低于6V、则该器件将进入关断状态。 如果您首先为 BAT 引脚供电并使 VC10悬空、则可能会发生这种情况。

    我们的监视器通常位于电池组内部、因此虽然您的配置可以正常工作、但可能需要执行一些额外的工作才能将其全部找出。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。 明白了、我只需将470R 电阻器更改为0r。 可能值得更改上面显示的常见问题解答文档部分、因为措辞清楚地表明 "VC0和 VSS 之间的0欧姆电阻器"。  

    至于您的其他观察结果、谢谢。 连接电池后、我们原型中的 BQ76942需要 RST 线上的脉冲、然后它才能接受 I2C。 这必须是因为在您描述的条件下、它处于软关断模式(TS2连接至低电平)、所以需要部分复位才能退出软关断。

    对于一种解决方案、如果我添加一个从 VC10 (在平衡电阻器之后)到 BAT (在保持电路之前)的电阻器/网带 、以便每当部件通电时 、即使平衡插头尚未连接、VC10也会处于高电平、该怎么办? 即下面以绿色绘制的连接:

    考虑到器件的随机电池连接容差、我想不出会导致任何问题。

    在 产品的生命周期中、电池只会更换一次或两次、因此在大多数情况下、BQ76942位于电池组内。

    很想听到您的想法、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。 可能需要重新措辞。 我会让作者知道,他们会做笔记。

    可以添加电阻器/网络连接。

    此致、

    Thomas Rainey