This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:采用和不采用 BQ78350的电路设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381008/bq76920-circuit-design-with-and-without-bq78350

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350

工具与软件:

您好!

对于我们在其中使用 BQ76920 AFE 的 BMS 设计、我有一些问题。 在一种设计中、它也可以与 BQ78350控制器结合使用、在另一种设计中也可以与 BQ78350控制器结合使用。

Furhtermore、我们通过两个 IC 和 MCU 控制侧在电池侧之间实现电隔离。 一旦 BQ76920启动并通过其 REGOUT 引脚供电后、将为用于此目的的数字隔离器芯片供电。

1)对于引导、我认为我只能使用 "SLUA769"的图4所述的 PACK 引导电路、因为我无法从 MCU 引导 AFE、因为在引导之前、REGOUT 的数字隔离器没有电源电压!? 有其他方法可以解决这个问题吗?我将电池连接到 AFE 后、您是否立即有另一个可以正常工作的启动电路?

2) 2)另一个问题是、为了与 BQ78350进行交互、必须使用具有2.5V REGOUT 的 BQ76920版本(如 BQ78350手册中所述)、并且数字隔离器需要至少3V 的电源电压。对于3.3V BQ76920版本、这不是问题、但对于另一个版本来说是问题。 是否也可以将3.3V BQ76920版本与 BQ78350结合使用?

否则、我将不得不始终耗尽电池、并使用额外的稳压器为数字隔离器提供电源。

3) 3)我是否可以在不首先通过电源输入滤波器(100欧姆+ 10uF)的情况下将 REGSRC 引脚直接连接到 BAT+(电池组中的最高电芯)连接、如"SLUSBK2I"中的简化原理图所示?

因为我上次使用在电源滤波器之后连接 REGSRC 的方法构建它时、由于滤波器电阻较低、我在 REGOUT 输出端汲取了几 mA 的电流、我注意到了电池电压测量错误!

如果我现在在滤波器之前连接 REGSRC、这是否会在电池瞬态情况下产生任何负面影响?

4) 4)我们将使用外部平衡/滤波电路、在4.2V 电池电压下提供大约130mA。 当然、只有当内部平衡短路 VCn 和 VCn+1时才会如此。 "SLUSBK2I"中规定内部平衡电流的 RDS_ON 的最小值为1 Ω 或者典型值为5 Ω、这将产生巨大的平衡电流。 此外、如同一文档中所述、最大平衡电流限制为每节电池50mA? 这些值是否正确?此内部平衡是否始终与我们的外部平衡并行进行?

提前非常感谢您的帮助!

此致、

Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    [报价 userid="508404" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381008/bq76920-circuit-design-with-and-without-bq78350 "]对于引导、我想我只能使用 "SLUA769"图4所述的 Pack 引导电路、因为我无法从 MCU 引导 AFE、因为在引导之前没有来自 REGOUT 的数字隔离器的电源电压!? 有其他方法可以解决这个问题吗?我将电池连接到 AFE 后、您是否立即使用了另一个可启动电路?

    遗憾的是、不可以 如果无需外部稳压器为 MCU 供电、我们可使用基于电池组的电路。

    [报价 userid="508404" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381008/bq76920-circuit-design-with-and-without-bq78350 "]现在另一个问题是、为了与 BQ78350交互、必须使用带有2.5V REGOUT 的 BQ76920版本(如 BQ78350手册中所述)、并且数字隔离器需要至少3V 的电源电压。对于3.3V BQ76920版本、这不是问题、但对于另一个版本则不是问题。 是否也可以将3.3V BQ76920版本与 BQ78350结合使用?[/QUOT]

    遗憾的是、不可以 监测计的绝对最大电源电压为2.75V、因此您需要一个单独的 LDO 来驱动隔离器。

    [报价 userid="508404" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381008/bq76920-circuit-design-with-and-without-bq78350我能否将 REGSRC 引脚直接连接到 BAT+(电池组中最高的电芯)连接、而不用先通过电源输入滤波器(100欧姆+ 10uF)、正如"SLUSBK2I"中简化原理图所述?

    您当然可以尝试此方法、但电池瞬态更有可能在没有引脚任何滤波的情况下影响 REGSRC。

    [报价 userid="508404" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381008/bq76920-circuit-design-with-and-without-bq78350 "]我们将使用一个在4.2V 电池电压下提供约130mA 的外部均衡/滤波器电路。 当然、只有当内部平衡短路 VCn 和 VCn+1时才会如此。 "SLUSBK2I"中规定内部平衡电流的 RDS_ON 的最小值为1 Ω 或者典型值为5 Ω、这将产生巨大的平衡电流。 此外、如同一文档中所述、最大平衡电流限制为每节电池50mA? 这些值是否正确?这种内部平衡是否始终与我们的外部平衡并行?

    最大内部平衡电流限制为50mA。 我建议阅读本文档的第2节(https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf)、以了解内部和外部电芯均衡的概念、以及如何正确设置电阻以避免超过内部限制。 本文档适用于新一代 BQ76920、但方法是相同的。

    此致、

    Max Verboncoeur