This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:如果引脚 BST 与引脚 SW 短路、会发生什么情况?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379479/lm5145-q1-what-will-happen-if-pin-bst-shorting-to-pin-sw

器件型号:LM5145-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5145

工具与软件:

您好、TI 专家!

我想检查如果引脚 BST 在正常工作期间短接至引脚 SW、会发生什么情况?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan:

    BST 至 SW 电压为高侧 FET 的驱动器供电。   如果 BST 在正常运行期间短接至 SW、电路将停止开关。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Youhao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:

    LM5145芯片是否会损坏?是否会影响输入电源?因为我们正在分析失效模式。输入电源这块需要重点分析。μ A

    谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan:

    首先,我是否会打扰您将来在这里用英语发表,因为我们的专家不会阅读中文?  他们目前不在办公室,我只是试图覆盖他们,直到他们返回:-)  谢谢你的理解。  

    根据短路的情况、IC 有可能损坏、也有可能没有损坏。  如果发生损坏、可能的位置是内部自举二极管。  他们能否描述发生了什么情况导致 BST 引脚对 SW 短路?   

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi Youhao:

    BST 短接至 SW 的原因可能是升压电容器损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan:

    这仅用于 PFMEA 或实际故障情况?   同样、短路可能会损坏 IC。

    谢谢!

    Youhao