This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bq27z561-R2 NewBattery ()等效器件?

Guru**** 2505455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379442/bq27z561-r2-bq27z561-r2-newbattery-equivalent

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ35100BQ27Z561BQSTUDIO

工具与软件:

bq35100等原电池电量计具有一条 newbattery ()命令用于复位放电等。

是否有 bq27z561等效器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    这适用于原电池吗? 如果不是、则不必使用 newbattery()或等效命令。 此函数仅适用于原电池监测计、通过原电池监测计可知道正在使用新电池、并为上述新电池的 EOS 和电阻更新做好准备。

    对于27z561等 Impedence Tracking 电量监测计、如果电池具有相同的化学物质 ID、您只需更换电池、或者您可以对新的化学物质 ID 进行编程。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我对电池组放电、然后将其替换为充满电的电池组(电量监测计不会监测充电过程)。 监测计是否足够智能、能够准确地监测这个新电池组?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用黄金映像对监测计重新编程、监测计无法立即识别新电池的特性。 但是、27z561是一个电池组侧电量监测计、因此电量监测计中的所有数据都对应于一个电池组。 如果您要换用新电池、 我们建议使用系统侧电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我说新电池时、我的意思是"新电池、充满电、不是  我以前使用的"相同电池"、而是与以前相同的类型和配置。


    下面是我计划如何使用它。  

    1)通过 bq27z561 EVM、bqstudio 和我们的定制包配置创建学习的映像。

    2)将学习到的图像上传到我们的所有设备...

    这是否仍然有效?

    根据您提供的其他信息...如果我换一个新的电池包(假设它已经老化、我需要一个新的电池包)、我将必须重新上传黄金映像? 这似乎不正确。  

    我应该如何处理换用电池(同样、它们的类型和配置是相同的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    电池组侧电量监测计通常与电池"匹配"、并根据先前的充电和放电周期更新 Ra 表。 您仍然可以使用具有相同配置和类型的新电池替换以前的电池、但 Ra 表更新会在多个周期内不准确、然后它最终开始准确地测量新电池组。 另一种实现此目的的方法是再次对黄金映像进行重新编程、这可以在微控制器的帮助下完成。

    此致、

    Siddharth