This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:有时 TPS92691会进入其停止工作的状态、即使输入端具有 PWM 也是如此。

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377596/tps92691-sometimes-tps92691-goes-into-a-state-where-it-stops-working-even-with-pwm-on-the-input

器件型号:TPS92691

工具与软件:

根据电源多路复用器电路、以下电路可使三个不同的 LED 板闪烁。 PWM 和选择信号(SEL1、SEL2和 SEL3)正确同步以避免空载操作。

它运行得很好、但有时  TPS92691 会进入停止工作的状态、即使在输入端使用 PWM 也是如此。 这会在启动时或运行期间发生。  

如下图 th 所示、当 PWM 启动(通道1)时、SS 引脚 (通道3)上的电压保持 高电平、表示 IC 尚未初始化。 通道2显示 OPV 引脚上的电压。

为了使电路再次工作、必须关闭电源一段时间。

有人知道会发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caio、

    此器件的负责工程师今天不在办公室、因此对该帖子的响应将会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calo、

    如果失败、那么会发生什么?  它会自己重新启动。  请在示波器上捕获发生故障时的输出电流以及 GATE 和 VIS。   

    另请尝试将 C13更改为100nF、并移除 R2以查看其是否有用。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tuan。

    它只是重新进入该状态而不会重新启动。 现在我没有示波器捕获、但在故障期间、栅极上没有脉冲、因此输出端没有电流。

    实际上,我发现了问题,但我仍然不知道主要原因。 电阻器 R8和 R9已退化、这会导致电流测量出错。 驱动器 IC 短路一次。 这可能会使电阻器退化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caio,

    在正常运行情况下、即使发生过流事件、也应该不会出现问题。  我很难看出这两个电阻器的损坏情况。

    您有一个称为电源多路复用器的电路。  如果此更改在正常操作期间加载、则可能会收到过流事件并关闭、但随后会重新启动。  如果您在正常运行期间更改负载并且 LED 的正向电压不同、则可能会出现问题。  需要在 IC 关闭时切换负载。

    Thansk Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan

    我看不出这些电阻器也是如何脱落的。  由于某种原因、 IC 仅在通电后就发生了一次故障(没有激活 LED 的命令)。  发生这种情况时、电阻器 R5开路、因为 VIN 在内部对 GND 短路。 这可能会导致电阻器 R8和 R9中发生过流事件。

    问题是:IC 是如何仅仅通过通电而发生短路的? 我的发育不良是输入 PI 滤波器、它会 在启动期间导致过压。 在该项目中、标称输入电压 为50V (12节锂离子电池)。 有道理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caio,

    我不知道如果 VIN 不超过 TPS92682的额定电压、这些电阻器在正常运行期间会如何损坏。  我理解您的想法、即 π 型滤波器可能具有更高的 Q 值、而电压会振铃。  但是、看起来您在滤波器上具有 R4、C3和 C4抑制网络。  我会将 transorb D2放置在电感器之后、并与 C8并联。

    谢谢 Tuan