This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:审阅 BQ2980和 BQ25185的原理图

Guru**** 2642815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380279/bq2980-review-of-schematic-for-bq2980-and-bq25185

器件型号:BQ2980
Thread 中讨论的其他器件: BQ25185

工具与软件:

我们正在开发一款商用产品、我们将 BQ25185用作单节锂离子充电器、并将 BQ2980用作电池保护 IC。 USB-C 是用于充电的电源。 我们面临的问题是、我们不确定如何在一个系统中同时配置两个 IC。 电池是否会通过 respectiveSCH_Schematic1_2024-06-25.pdf  引脚连接到两个 IC? 如何为它们连接接地? 系统接地将与 BMS 接地分开?

我们附加了原理图。 请进行检查、并告知我们是否正确操作、或者我们的原理图中是否存在任何问题? Thankse2e.ti.com/.../8081.SCH_5F00_Schematic1_5F00_2024_2D00_06_2D00_25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将浏览您的原理图并在明天之前作出响应。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是 BQ25185专家。 但是、BQ2980的原理图看起来很好。

    EVM 是布局和连接的良好参考:

    突出显示的连接器将连接到充电器。

    在您的情况下是您的 CHARGE+和我标记为 CHARGE -的位置:

    如需仔细检查充电器原理图、您可能需要在 BQ25185 E2E 上创建单独的线程。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我为 BQ25185打开了一个单独的线程、其部分也很好。