This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:需要一款低成本器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21-Q1, TPS785-Q1, TPS7A8101-Q1, TPS748A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380128/tps7a8101-q1-ask-for-a-low-cost-device

器件型号:TPS7A8101-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS748A-Q1、TPS7A21-Q1 、TPS785-Q1

工具与软件:

尊敬的 LDO 团队:

祝您度过美好的一天!

我的客户考虑将 TPS7A8101-Q1用于射频功率、但 我们注意到这是一个旧器件、我们是否有要推广的新器件、我认为 TPS748A-Q1合适、它是否可用于汽车应用中的射频功率、提前感谢~

低输出噪声≤30μVRMS μ V;

PSRR≥-70dB;

输出电流≥600mA

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack:  

    如果 TPS7A21-Q1可以使用500mA 选项、它将是一个很好的选择。 它具有非常好的 PSRR 和极低的噪声。

    TPS748A-Q1和 TPS785-Q1 也是不错的选择。  

    我希望这对您有所帮助!

    BR、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您的回复、我想知道   TPS748A-Q1和 TPS785-Q1是否可用于 汽车应用中的射频电源? 谢谢!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack:  

    这些器件符合上面列出的规格。 还需要满足哪些其他要求?

    BR、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    感谢您的答复、它们主要关心输出噪声电压、您能帮助提供 TPS7A8101-Q1在 VI = 5V、VO = 3.3V、IO = 300 mA、C (NR)= C (BYPASS)= 470nF 时的工作条件下的~μ V 输出噪声电压吗、提前感谢、μ F

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack:  

    使用 器件数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a8101-q1.pdf 中的图23

    噪声应约为23.6 μ µVrms  

    BR、

    -Jimmy