This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1, UCC27714, UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380404/ucc27714-ucc27714

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC21750-Q1、UCC27712-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在寻找额定电压至少是600V、峰值拉电流约为2.8A 的半桥栅极驱动器。 我在做一个实习项目、假设用非隔离式栅极驱动器替换 UCC21750-Q1。 我查看过 UCC27714、但它未 通过 AEC-Q 汽车认证。 是否有 符合 AEC-Q 汽车标准的  UCC27714或类似版本。

请检查并告知我合适的栅极驱动器

谢谢!

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您联系 TI。

    我们确实有一个带有1.8/2.8A 驱动电流的600V 栅极驱动器、并且符合汽车标准: UCC27712-Q1

    谢谢!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经遇到过那个。 但您是否有一个的峰值源电流至少为2.8A。 UCC27712-Q1的峰值电流为1.8A、这与我梦寐以求的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    目前、我们还没有符合汽车标准且具有峰值拉电流规格的600V 栅极驱动器。 前面的建议是我们可以达到要求的最接近方法。

    此致!

    耶利米