This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:热仿真的组件功耗分布

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379926/tps23755evm-894-components-power-consumption-distribution-for-thermal-simulation

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件: TPS23755

工具与软件:

您好!

我们使用  TPS23755EVM-894的参考设计设计设计设计设计电路板。

我们需要执行热仿真、我们需要 TPS23755EVM-894元件的功耗分布。

我们的设计最大消耗为、与12V 额定输出相差0.8A。

如果您能 为功耗为100mW 或更高的组件提供功耗分配、我将不胜感激。

此致、

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    感谢您的咨询。

    当 Vdd-VSS = 48V 且 Fsw = 250kHz 时、TPS23755EVM-894在0.8A 和12V 时的效率为~86%。 在这种情况下、功率损耗为~1.56W。

    整流器具有~0.7*2*11/48=0.32W

    第2个二极管的功率为~0.8*0.6=0.48W  

    TPS23755和反激式变压器在其余0.76W 中占主导地位

    您的目标功率损耗和温升是多少?

    下面是在 1A 和12V 自然对流   条件下、Vdd-VSS = 48V、Fsw = 500kHz 时的 TPS23755EVM 电路板热感图像、其温升应高于您的工作条件。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您快速而全面的回答、

    为了确保、当说整流器时、您指的是参考设计中的两个二极管电桥 D1和 D2?

    另外、对于第二个二极管、您参考参考设计中12V 输出上的二极管 D3。

    您能估算控制器 TPS23755和反激式变压器的功耗吗? 我是否应该在每个~0.38W 上取一半?

    我们的包装盒应符合65°C 的最高环境温度、我们的工程将最高 PCB 温度限制为100°C。

    BTW、功耗是否因环境温度而存在较大差异? 如果是、您可以估算每摄氏度的瓦数吗?

    例如、二极管功耗随着温度升高而降低、因此我可以对其进行仿真。 我需要您对控制器和变压器的估计值。

    此致、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    感谢您的答复。

    PoE PD 设计功率损耗主要来自整流桥(参考设计中的 D1和 D2)、PD 热插拔和直流/直流。

    PD、IC 自身运行功率通常较低(< 100mW)。 但是、TPS23755具有集成的初级 IC、这可能会导致 PD FET 上的功耗高于其他 FET。   集成 FET 后、很难估算 TPS23755的功率损耗。 从供应商 Linkcom (https://www.linkcom.com tw)获取变压器功率损耗可能更容易、并且通过减去变压器损耗来计算 PD IC 损耗。  

    热测试是在~25°C 环境温度下完成的。 在这种情况下、整流器温升为~40°C、PD 温升可低于40°C。  变压器铁芯损耗可能随温度升高而降低、但铜损耗可能会增加。 您可能还需要联系 供应商  Linkcom (https://www.linkcom.com tw)以获取这些信息。

    另外、您还可以尝试 获取 TPS23755EVM 样片并在此环境中运行热测试。 如果您想订购样片、请告诉我、我可以为您提供帮助。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢你。 我理解这种复杂情况。

    我正在等待 Linkcom 的回复、EVB 也应该在本周内送达。

    关于布局编辑器所需的设计、我还有其他一些问题。

    1. 是否需要 R34或我可以将 VDD 直接连接至 VPD?
    2. R22是否有必要?
    3. D13 (VB 上的6.2V 齐纳二极管)的预期功耗是多少? 一个300mW 的齐纳二极管、而不是500mW、是否可行?
    4. R5可以使用的最小封装尺寸是多少(值为24欧姆)?

    此致、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    感谢您的答复。

    1.是否需要 R34或我可以将 VDD 直接连接到 VPD?

    -是的,您可以直接用 VPD 短接 VDD。

    2.是否 需要 R22?

    -您可以短接 R22并直接将 CP 与 AUX 绕组相连。  

    3. D13的预期功耗是多少(对 VB 的6.2V 齐纳)? 一个300mW 的齐纳二极管、而不是500mW、是否可行?

    - D13雪崩 能量主要与 C12(大容量电容)有关。 对于一个10uF 电容器、300mW 齐纳二极管应该就足够了。  

    4.我可以为 R5使用的最小封装尺寸是多少(值为24欧姆)?

    -缓冲电阻器的功率耗散(大小)取决于您的电压过冲和温度裕度。 直流/直流设计和布局对其尺寸有很大影响。 我假设1206适合低温升条件。 如果您可以具有更大的 R5电阻或更小的 C13电容、则可以使用0805、但这是以 D3上的电压过冲增加为代价的。  

    此致、

    Diang