This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426消耗脉冲

Guru**** 2512545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380355/bq27426-bq27426-consumption-pulses

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用了 bq27426。  

当器件关闭时、功耗较低、电量监测计处于 NORMAL 模式。  

我们使用与电池串联的电流记录器来测量器件的输入电流。  

在这种情况下、我们看到电量监测计每1秒生成一次电流消耗脉冲 脉冲电流约为240uA。 您可以看到随附的图1。

当我们向电量监测计发送 SHUTDOWN 命令时、脉冲消失。 您可以看到随附的图2。

您能解释一下这些脉冲的原因吗?  

这是预期行为吗?

谢谢!

Leonardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:  

    这些正常模式下的脉冲应该是进行周期性测量的电量监测计。 在指代电量监测计 Iq 时、您应该指的是超过~30秒的平均 Iq。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonny、  

    只是为了确保这是预期的行为?  
    这会出现在数据表中吗?

    谢谢!

    Leonardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是预期行为。 在器件 TRM 中、您可以看到、电量监测计将每秒进行一次电流、电压和温度测量。  

    此致、  

    Jonny。