This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640

Guru**** 2518430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381132/bq24640-bq24640

器件型号:bq24640

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我们目前正在开发一个限制为~82W 电源的系统。  需要将电源1 (12.3VDC 6.7A: 这是我们必须设计的最大可用电流)升压至19VDC、以便为小型计算机供电。

测试 表明、在 PC 启动时、存在浪涌电流尖峰且 PS 1切断、因此启动失败。  但是、如果我们使用  稳定电流将1F 超级电容器(我们测试过的器件型号:SCAP、PBLS-1.0/27)充电至19V、那么通过一些策略性继电器/开关 、我们成功地使用1F 和19VDC 输出为计算机供电、而不会跳闸电源1。

我 在阅读 TI "如何快速安全地为超级电容器充电"的文献时遇到了 BQ24640产品。   BQ24640是否适合此解决方案?  如果在 图 11从数据表中、您是否可以连接负载(SFF PC)以使用超级电容器和来自 dc-dc 转换器的19VDC?   

是否有其他 可以 为我们提供解决方案的方法、电路设计、产品或组件?   

注意: 我们的 SFF PC 要在电源启动、因此我们希望使用合适的电路为超级电容器充电、 通过微控制器监控充电水平、然后使用微控制器将电源切换到 PC 以初始化启动序列并消除来自 PS 1的浪涌电流。   

非常感谢您的参与和帮助!

祝你一切顺利!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    [报价 userid="443086" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381132/bq24640-bq24640 "]我在 阅读 TI 的《如何快速安全地为超级电容器充电》文献时遇到 BQ24640产品。   BQ24640是否适合此解决方案?  如果在 图 11从数据表中、您是否可以连接负载(SFF PC)以使用超级电容器和来自 dc-dc 转换器的19VDC?   [报价]

    在使用该充电器的典型设计中、我们通常没有系统负载、因此我们无法保证系统负载能够正常工作。

    下面是我们所有其他超级电容器充电器的列表:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html#338=SuperCap&

    此致、

    Christian。