This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:PoE 菊花链演示

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381150/tps23731-poe-daisy-chain-presentation

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件: TPS2372

工具与软件:

我还要寻找一份 "TPS23731:PoE 菊花链"演示文稿

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的咨询。

    我 在电子邮件中向您分享了 PoE 菊花链文件。 它使用 TPS2372作为 PD。 除了 PD 控制器之外、TPS23731 (额定功率为25.5W)还具有集成式 PWM 控制器、因此如果您具有本地负载、情况应该会更好。 TPS2372具有更高的额定功率(51W 和71W)、但仅适用于 PD 控制器。

    我想知道以下详细信息、以便我们为您寻找合适的 PSE 和 PD。

    • 您的 PD 输入功率是多少、而 PSE 发送的功率是多少?
    • 您是否需要具有局部隔离负载或者它是不带电源隔离的纯直通式负载?

    此致、

    Diang