This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:输出端接地短路期间的器件故障

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376232/tps281c100-device-failure-during-short-to-ground-on-output

器件型号:TPS281C100

工具与软件:

您好!  

我 使用 TPS281C100器件开关电阻负载。 我构建了一个小型测试板、在测试期间、我发现在输出端接地短路测试期间(因此 TPS281C100A 的 VOUT 在 EN 为高电平之前接地、然后 EN 引脚切换为高电平、同时保持对地短路)已在开关故障(杂音很大、可能明显损坏芯片)结束。 该事件发生后、器件不再工作。  

在测试接地短路条件之前、器件按预期工作。  

我在下面附上了一份原理图。 我是否错误使用了器件或误解了短路保护的工作原理?

作为参考、在测试时、VS 为60V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、您好!

    对回答上的延误深表歉意。 您能否分享您将器件接地短路的确切加载方法?  在验证期间、我们确实针对60V 接地短路事件进行了基准测试、并且器件能够承受。 你不会碰巧也捕捉到波形,你会吗?

    此外、如果重新运行测试、 为了进行测试、是否可以将输入电容更改为1uF 类似的值?

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:  

    不幸的是、我没有捕获波形。  在加电后、通过"EN"引脚启用输出之前、输出对地短路。 短路是使用一根简单的导线(因此对地阻抗非常低)产生的。

    在运行成功的设备上重新运行测试时、我无法重现问题。 (即使不添加1uF 输入电容)
    您想解释一下额外的输入电容有什么帮助吗? 它是否会 由于欠压而阻止器件进入未知状态?

    我唯一担心的是、我的设计中有一些边缘因素会导致特定比例的器件在现场发生故障。 如果您认为这是一次性事件、可能是由于错误的组装或用户测试错误、我很乐意解决此问题。  

    最后一点、有一点可能很重要、 那就是器件安装在双面柔性 PCB 上、面积约为2cm^2、其中底部为全铜(1oz)、并且器件使用过孔连接到该平面、如"焊盘图案示例"中的数据表所建议。 我之所以提到这一点、是因为我明白面积相当小、我想知道这是否会对器件性能产生影响? 在没有发生故障的器件上、很快就达到了热限值。   

    谢谢!

    此致、  

    Cezar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar,

    对于接地短路、最大的因素是峰值功率。 该器件会在~5uS 左右对地短路事件做出反应(通过施加电流限制)、因此"短路"上的阻抗电平将在此处起作用。 例如、对于汽车应用、标准规格为5uH 和50m Ω、但对于工业应用、标准规格往往由客户要求更明确。 我们作为用例测试了器件的60V 短路情况、因此我不会说您的设计有任何边缘影响。  

    输入端的电容器有助于在发生短路时平缓峰值功率脉冲。 对于"热短路"(输出突然短路)、电容有助于输入/输出端的任何振荡。  

    由于它们提供了布局信息、所以短条件往往发生得很快、因此布局本身不会产生太大影响。 大多数散热都由封装本身实现、因此布局参数没有问题。

    此致、
    TIM