This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:如何从理论上计算1.5A 瞬态电流是否会导致电流限制?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1, TPS22950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380185/tps1h100-q1-how-to-theoretically-calculate-whether-1-5a-transient-current-will-result-in-a-current-limit

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22950-Q1

工具与软件:

您好:

我之前问过一个关于超过电流限值的问题。

链接如下:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333599/tps1h100-q1-the-instantaneous-current-exceeds-the-set-value-when-starting/5077959#5077959

现在、我已经有了该产品、并且已经对其进行了测试。

电阻(3.9K~)置于 CL 引脚上、因此电流计算限制为644.9mA。我们测试24个样本、电流限制为660 μ A 700mA。

在将4个摄像头连接到 TPS1H100-Q1后、我们捕获了起始电流和电压图片。

最大瞬时电流约为800mA、超过700mA、但没有触发电流保护。

我有两个问题:

1、为什么电流超过限值时输出电压没有关闭?

如果峰值电流达到1.5A、输出电压是否会关断? 这可以在理论上进行计算吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ni Ni、

    您能谈谈如何将负载引入系统吗? 是否在恒流模式下使用 eLoad?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能评论一下如何将负载引入系统吗?

    回答:我们将使用 TPS1H100-Q1 同时为四个摄像头供电。

    您是否在恒流模式下使用 eLoad?

    回答:是的、我们在恒流模式下尝试了 eLoad。 但摄像头启动时、eLoad 无法模拟电流波形。 为什么电流尖峰会出现? 由于摄像机内部有 LDO、并且 LDO 没有软启动功能、因此 LDO 会在电容器启动时为电容器充电、从而产生电流尖峰。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nini、

    对于 ILIM 引脚上的3.9kOhm 电阻器、精度为20%、相当于501mA 最小和766mA 最大电流限值。

    恒流模式下的 eLoad 会导致此问题-确保如果 eLoad 用于恒定电阻(CR)模式下:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021866/faq-why-does-my-e-load-cause-my-high-side-switch-to-shut-down

    理想情况是使用实际负载或实际电阻/电容。 当输出通道打开时、VIN 已经处于稳定电源、对吗? 我看到恰好在波形开始时输入电压会急剧增加、如果 VS 连接到 IN、就会发生这种情况。

    一个更广泛的问题是、这是否可以为非板载摄像头供电? 通常、有一个高侧开关可为具有非板载负载且具有布线电感的12V 标称汽车系统供电。 如果输出端没有显著的电感、那么 TPS22950-Q1可能更适合、因为它适用于5V 系统。

    此致、
    TIM