This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:使用霍尔传感器进行电流检测

Guru**** 2439410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381424/lm5170-q1-current-sense-with-hall-sensor

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 LM5170-Q1有疑问。 是否可以使用基于霍尔效应的电流传感器来检测电流并将此信息馈送到器件中?

您是否对此类用例有过经验以及遇到什么陷阱、作为此类电路的设计人员您可能会陷入困境。

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    LM5170电流检测放大器具有大约100uA 的失调电流(@12V)。

    为了获得高精度、请确保外部电流检测 放大器输出具有低输出阻抗。

    并且还请确保该延迟是可以接受的。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    感谢您的回答。 您是否有关于此类用例的应用手册?  

    您是否会使用电流感应放大器作为霍尔传感器输出和 LM5170感应输入之间的缓冲器?

    您能否推荐合适的霍尔传感器?

    从您的角度来看、什么是可接受的延迟?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们没有此类应用手册。

     由于存在 偏移电流、我们需要在霍尔传感器输出和 LM5170检测输入之间使用一个放大器。

    您能告诉我您的申请信息吗? 为什么需要霍尔传感器?

    如果延迟过大、您可能会遇到零电流检测(LO 信号)问题。 我认为该延迟应该远低于一个开关周期。

    此致、

    Feng