This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001:申请审核 TL5001的原理图。

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14, TL5001, SN74LVC2G14, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377750/tl5001-request-review-a-schematic-of-tl5001

器件型号:TL5001
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G14、SN74LVC3G14 LMG2100R044

工具与软件:

你(们)好

我的客户使用 TL5001+SN74LVC3G14+SN74LVC2G14+LMG2100R044配置了电路。

-规格-

输入:直流5V

输出:直流60V 5A

无法正常工作、因此我们分离了 TL5001和 LMG2100R044并进行了测试。
如果我向 LGM2100R044提供 PWM 信号、它可以正常工作、但如果我将其连接到 TL5001、则无法工作。
我认为 TL5001的电路错误、您能否回顾一下?

我想审核一下原理图、但他们不想透露原理图。
如果您告诉我如何亲自发送、我会给您一份示意图

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    TL5001具有集电极开路输出晶体管、而不是输出端的 PU 级。 请检查输出端是否有上拉电阻、该信号是否能够变为高电平。

    请在 E2E 中向我请求友谊、然后我们可以在私人区域进行沟通。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Birgitte。

    我通过私人消息发送了一个原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    非常感谢您提供原理图。

    您曾提到、LM2100的 PWM 信号运行良好。 您使用 PWM 信号驱动了什么?  

    使用 TL5001时、请测量 U3上的信号1A。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    由于我没有得到答案、我希望您已经能够解决该问题、现在就可以关闭该线程。 如果我的假设不正确、请在下面发布、或者如果该主题已锁定、请创建新主题。

    此致、
    Brigitte