请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28631 工具与软件:
您好!
适用于 电源反激式控制器5V1A 的 webench 电源设计器电路显示、初级极性和辅助极性相同、但次级极性不同。 变压器细节要求以与辅助绕组相反的方向执行绕组。 我认为这些点表示电线的起点、初级和辅助绕组的绕组方向必须相同?
如果有人只是解释了引脚的起始方向、然后说明线轴的旋转方向以及引脚的结束方向、将会很有帮助。 线轴具有用于初级的引脚1-2、然后在同一侧、用于辅助的引脚3-4。 然后在另一侧引脚6-7上进行次级测。