工具与软件:
嗨、团队:
可否知道在以下条件下是否可以进行电源效率仿真和频率响应仿真? 由于 IT 安全问题、我的客户无法使用 pspice for TI。
1.VIN=+3.3V、Vout=+1.5V、Iout=0.15A、Cout 的有效电容为 10 μ F
2. VIN=+3.3V、Vout=+1.8V、Iout=0.23A、Cout 的有效电容为 9uF
3.Vin=+3.3V、Vout=+2.5V、Iout=0.85A、Cout 的有效电容为 4.8uF
功效仿真的 x 轴是负载电流、而功效仿真的 y 轴是效率。
频率响应仿真的 x 轴是频率、而频率响应仿真的 y 轴是幅度和相位。
此致、
山本俊介