请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
大家好!
我使用40Z50的 COV (充电过压)功能进行电池保护。 (设置为4.23V)
此电池保护功能是为了满足日本 PSE 标准而运行的。
我收到了 PSE 认证组织的问询:"此 COV 功能的误差幅度(容差)是多少?" 他们问。
.认为 COV 误差是 Vref 误差(±0.005V)和 ADC 误差(1V* 0.8%+37.4uV* 6.6+157uV= 8.403mV)之和、即±0.013V、是否正确?
2.如果以上想法不正确、应如何考虑 COV 误差?
此致。