This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149由 MCU 提供的双相15A 稳压器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380176/lm5149-lm5149-dual-phase-15a-regulator-by-mcu

器件型号:LM5149

工具与软件:

向大家问好、

对于电源项目变体、我们需要在双相模式下使用2个 LM5149、这是数据表(SNVSBV4A)图9.40中第9.2.4段建议的应用电路4。 但是、FB 引脚不仅会连接到输出电压(当然)、还会使用几个电阻器连接到 MCU 以改变输出电压。 只需一个 LM5149、便可轻松实现。

但尚不清楚如何在双相稳压器上实现。
根据前面的图、到 MCU 的连接将在初级 LM5149上完成、与单相相同、这是可以的。
但如何连接次级 LM5149中的 FB 引脚呢?

主 LM5149/SYNC 引脚上有相同的问题 PFM ... 在我的图表中、根据单个 LM4159、该引脚连接至 AVDD 引脚... 是否可以在主 LM5149上使用相同的连接?

感谢您发送编修
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    感谢您使用我们的产品进行设计。  此器件的专家目前不在办公室、因此让我来研究一下、并在接下来的几天内给您答复。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您发送编修。 好的,我会等待...

    此致
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    感谢您理解我的情况。  这是我到目前为止发现的:

    1.是的、可以像单相设计中那样、通过控制初级 IC 的 FB 来调节输出电压。  辅助 IC 的 FB 可用于 PFM PWM/FPWM 控制。

    2.是的,您可以像在单个 IC 设计中一样使用它。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao:

    感谢您的答复、但我不了解:

    1) 1)您的答案"次级 IC 的 FB 可用于 PFM PWM/FPWM 控制。"。
    次级 IC 的 FB 将如何连接以及在何处?

    2)是的答案"是的,你可以用同样的方式,在一个单一的 IC 设计"。
    如果我理解得当、我可以将 (次级 IC 的) AVDD/SYNC 引脚连接到 PFM…… 是这样吗?

    感谢您发送编修
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更好地阅读了数据表、这里有图8.8、该扩展是连接...

    感谢您在任何情况下...
    最好的餐厅
    Federico