This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:TPS24740EVM-596评估模块在瞬态仿真中的最大负载电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24740EVM-596, PSPICE-FOR-TI, TPS24742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375455/tps24742-maximum-load-current-in-transient-simulation-for-tps24740evm-596-evaluation-module

器件型号:TPS24742
主题中讨论的其他器件:TPS24740EVM-596PSPICE-FOR-TI、

工具与软件:

你(们)好、

我尝试了 TPS24740EVM-596评估模块(实际上有一半)的瞬态仿真、但无法获得最大负载电流的预期结果。
我所做的是:
#已下载 TPS24742未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A) SLVMAP4A.ZIP 和 PSPICE-FOR-TI。
#已修改其原理图、以匹配  TPS24740EVM-596评估模块(TPS24742除外)、同时参考 TPS24740EVM-596产品说明书图3。 TPS24740EVM-596或热插拔原理图 A.
#通过更改 RLOAD 值运行了一些瞬态模拟。

我尝试了 RLOAD 值1、0.9。 0.8 0.7欧姆。 当最低为 RLOAD 0.8 Ω 时、HS FET 开启、但当 RLOAD 0.7 Ω 时、HS FET 关闭。
根据设计、TPS24740EVM-596评估模块应能够为负载提供30A 电流、但仿真中的最大负载电流约为17A (12/0.7)。

请告诉我这种差异的原因。

提前感谢。
Toru


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    我会检查并回复您。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    您是在 VOUT FET=VIN 之后还是在热插拔导通时施加负载?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的评论。

    在第一次尝试中、我刚刚将  TPS24742未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A)的 RLOAD 值 从"{12/1}"更改为"1"或"0.7"、并将 RLOAD1值从0.12更改为0.12Meg (使瞬态电流可以忽略不计)。

     这 是新信息。 当我将 负载从简单的0.7 Ω 更改为(0.8 Ω+ PWL 电流源在 HS FET 导通后开始消耗电流)时、负载电流按预期上升到大约41A。  

    我将在负载更改后附上原理图。

    此致、
    Toru


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来检查一下。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    是否有此方面的任何更新?

    此致、
    Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

     我想区别在于、有一种情况下、启动期间的负载电流非常高、因此我们会看到启动失败、VOUT 不上升。 为了检查最大负载能力、应在 VOUT 之后施加负载。  

    此致

    Kunal Goel