This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB8044A

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB1064, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378504/tusb1064-tusb8044a

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A、、、 TUSB8044

工具与软件:

您好!

我叫 Pavel Skoda。

在与 David 有益的交谈后、我完成了集线器设计(USB-C 转2xUSB3x 和1xDisplayPort 输出)。

您能不能复习一下我的 pdf 原理图-问题已张贴在原理图页上。

非常感谢!

Pavel

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_255_2D00_00204_2D00_00_5F00_REV1_5F00_3X-USB-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel

    请参阅附件对于我的 TUSB1064和 TUSB8044A 审核、我将要求 PD 团队审核 PD 控制器实施。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您很快回复我、并让您的团队同时审查 PD 控制器。  

    很遗憾、我在您的回复中没有看到任何附件。 请尝试重新发送。

    非常感谢。

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我未看到关于您对原理图的反馈的任何附件。

    请重新发送。 这是我的电子邮件地址:

    pavel_skoda@nec.com.sg

    非常感谢。

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel

    请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../6505.SCH_5F00_255_2D00_00204_2D00_00_5F00_REV1_5F00_3X-USB-HUB.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    太好了、非常感谢您的附件和原理图审阅!!!

    请在可用时还向我发送 PD 团队审核结果。

    一个问题:

    当我移除 J6时、我将如何访问 TUSB8044寄存器?

    再次感谢您!

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否确认我如何使用 I2C 接口访问 TUSB8044寄存器(原理图中的 U8)? 我不是软件专家、但可以通过引脚53和54 "USB_DP、M_UP"来完成吗?

    请告诉我。

    谢谢你。

    Pavel