This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:禁用 ACDET

Guru**** 2534930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380372/bq24780s-disabling-acdet

器件型号:BQ24780S
Thread 中讨论的其他器件: BQ24780

工具与软件:

您好!

我们针对不同的使用配置使用了 BQ24780S。

第一种配置是使用带电池的 BQ24780S。

第二种配置是在不带电池的情况下使用 BQ24780S。

我们面临的问题是在没有电池的情况下进行冷启动时的压降、ACDET 降至2.4V 以下、而 BQ24780S 将打开 ACFET。

系统无法通电、因为每次1.3秒都再次出现压降电压

我想知道是否可以让 BQ24780S 在不打开 ACFET 的情况下接受低于2.4V 的电平?

谢谢

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们已经通过更改 ACDET 的电阻分压器来降低电压阈值、但存在最大电池电压限制。

    数据表显示: 一个外部电阻分压器会在适配器电压进入 ACDET 之前将其衰减。 适配器检测
    阈值通常应编程为大于最大电池电压的值

    为什么数据表中使用术语"应该"?  

    它究竟是什么意思"更大"?

    适配器检测阈值和最大电池电压之间的最小电压裕度是多少?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    [报价 userid="567640" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380372/bq24780s-disabling-acdet/5274362 #5274362"]

    为什么数据表中使用术语"应该"?  

    它究竟是什么意思"更大"?

    适配器检测阈值和最大电池电压之间的最小电压裕度是多少?

    [报价]

    这是降压充电器、适配器需要高于电池电压才能使器件正常运行。 我们建议使用比最大电池电压限制高1.5V 至2V 的电压。

    [报价用户 id="567640" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380372/bq24780s-disabling-acdet "]

    我们面临的问题是在没有电池的情况下进行冷启动时的压降、ACDET 降至2.4V 以下、而 BQ24780S 将打开 ACFET。

    系统无法通电、因为每次1.3秒都再次出现压降电压

    我想知道是否可以让 BQ24780S 在不打开 ACFET 的情况下接受低于2.4V 的电平?

    [报价]

    否、ACDET 必须高于2.4V、电压为什么会降至2.4V 以下?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您提供的信息。

    电压下降是因为 AC/DC 在冷启动期间难以给出电流峰值、仅当移除电池时(=无电池的冷启动)。

    实际上、通过短接 BQ24780可以启动系统、只是 BQ24780会因压降而打开 ACFET。

    我们还试图降低的换向速度以减少压降(增加4K 电阻器或 MOSFET/CGD)、但 Cgs 无法承受。

    知道我们的交流/直流输出的是24V 的固定电压,为什么不允许电压降低于最大电池电压?  

    最后、我们知道标称电压为24V、压降只能持续很短的时间。 我们还知道、此压降仅在电池不存在时出现。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    已知我们的交流/直流电源输出的固定电压为24V、为什么不允许压降低于最大电池电压?  [报价]

    如果发生压降时电池不存在、则允许这种压降不会有问题。 不过、ACDET 引脚必须为2.4V 或更高、我们无法更改该值。

    如果 ACDET 设置为低于最大电池电压、但适配器电压在电池存在时不会低于此值、则我看不到任何明显的问题。

    此致、

    Christian。