This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:请求电源解决方案推荐。

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380154/ucc28950-request-power-solution-recommendation

器件型号:UCC28950

工具与软件:

你(们)好

您是否有符合以下规格的推荐电源解决方案?

我想以模拟方式、而不是数字方式实施它们。

-规格-

输入:直流300V

输出:65V 83A

非隔离

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    对于非 ISO 拓扑、您是说根本没有变压器? 如果是、这里通常会使用降压拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    我也在考虑降压、但功率太大、因此我想问是否有任何参考资料。
    也请推荐 IC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果必须使用非隔离式拓扑、则可以将电流分解为多个相位、以降低每个相位的功率。  

    我不明白为什么变压器不会显示在这里。