This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088可以#39;t 升压、输出电压与输入电压相同

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381230/tps61088-tps61088-can-t-be-boosted-and-output-voltage-is-same-as-the-input-voltage

器件型号:TPS61088

工具与软件:

Dears、

   我的客户 将 TPS61088用作升压电路、并且有一种可能性是 TPS61088不能在客户端升压、这会导致电压输出异常且输出电压与输入电压相同。
   分析表明、TPS61088在进入保护状态时无法升压电压。 使用万用表测量 VCC 时、它将恢复正常运行或再次上电以恢复正常运行。
   在什么情况下、TPS61088无法自恢复、恢复过压、过流和过热保护后是否会释放保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您联系我们。

    原理图看起来正常。

    以下是异常的一些可能原因。

    1.输入电压不稳定。

    在启动或增加负载时、Vin 可能会降至 UVLO、器件会关断。

    请检查输入电压。

    2. Vcc 不稳定。

    VCC 电容不够、并且 VCC 在开关时会下降很多。 器件检测 VCC UVLO 并关断。

    3. EN 电压不稳定。

    当 EN 电压降至其 低阈值时、器件会关断。

    必要时可通过电子邮件或电话与我联系。

    此致、

    Fergus